Renesas Synergy™

FAQ 3000084 : W0511180メッセージ(CC-RL)

Q : 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。次のエラーになるのですが、対処方法を教えてください。
「W0511180:評価期間の有効期限が切れています。」


A : 回答

CC-RLのV1.xx.xxを初めてビルドしてから60日以上経過し、無償評価版の試用期間が終了しているために、メッセージが出力されています。
コンパイラ製品をご購入していただいている場合には、同梱されているライセンスキーをライセンスマネージャで登録してください。

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください