Renesas Synergy™

FAQ 3000094 : インクルードされているファイルの表示(統合開発環境CS+)

Q : 質問

統合開発環境CS+を使用しています。
プロジェクトツリーでは登録されているソースファイルが表示されていますが、各ソースファイルからインクルードされているファイルを表示するにはどのようにするのでしょうか?


A : 回答

CS+では、依存関係ファイルを表示する機能があります。この機能は、デフォルトで無効となっています。
オプション ダイアログの[全般 - ビルド]カテゴリの[プロジェクト・ツリーに依存関係ファイルを表示する]で有効にできます。
オプション ダイアログの[全般 - ビルド]カテゴリの詳細は、こちらを参照してください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください