Q : 質問
統合開発環境CS+を使用しています。
CS+起動時に、自動でプロジェクトを読み込むようですが、読み込まないようにする方法はあるのでしょうか?
A : 回答
CS+では、前回終了時のプロジェクトを自動で読み込む機能が、デフォルトで有効となっています。
この機能の、有効/無効は,オプション ダイアログの[全般 - 起動と終了]カテゴリの[前回終了時のプロジェクトを自動で読み込む]で設定できます。
オプション ダイアログの[全般 - 起動と終了]カテゴリの詳細は、こちらを参照してください。
適用製品
CS+ (旧 CubeSuite+) |