Renesas Synergy™

FAQ 3000089 : E0520029メッセージ(CC-RL)

Q : 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。次のエラーになるのですが、対処方法を教えてください。
「E0520029:式がありません。」


A : 回答

式を記述するべきところに、式がないために、メッセージが出力されています。
マクロ置換等を使用している場合には、マクロ定義も含めて確認してください。
(例)
#define VAL_00000001   /* 置換要素が設定されていない */
unsigned long data;
void func(void)
{
    data=VAL_00000001;  /* マクロ置換より「data=;」になりエラーとなる */
}

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください