FAQ 3000087 : W0561100メッセージ(CC-RL)

Q : 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。次のエラーになるのですが、対処方法を教えてください。
「W0561100:Cannot find "セクション名" specified in option "start"」


A : 回答

メッセージに出力されているセクション名が、リンカの-startオプションで指定されていますが、そのセクションが存在しないために、メッセージが出力されています。
オプションに指定したセクション名が間違っていないか確認してください。
なお、Cソースファイルで、#pragma sectionを使用した際には、生成されるセクション名の最後に「_n」や「_f」などが付加されますので、ご注意ください。

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください