Renesas Synergy™

FAQ 3000079 : "L1320 (W) Duplicate symbol ..."の警告が表示される

Q : 質問

HI7000(μITRON)を使用していますが、サンプル・プロジェクトをビルドすると
"L1320 (W) Duplicate symbol ..."の警告が表示されます。

回避方法を教えてください。


A : 回答

以下に起因する内容と思われますが、コンパイラの仕様であり、回避方法はありません。  

FAQ 106243 : SHCコンパイラをインストールしたらL1320が大量に出力されました。


警告は出力されますが、生成されるオブジェクトに問題はありません。
HIシリーズは機能差を差分ライブラリで吸収する手段を取っています。  
旧バージョンではL1320の警告は出力されませんでしたが、  コンパイラ(リンカ)の更新で出力されるようになった経緯があります。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7000/4] 
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください