FAQ 3000074 : フローティングライセンスにおいて、ライセンスサーバPCはユーザ側で用意する必要がありますか?

Q : 質問

フローティングライセンスにおいて、ライセンスサーバPCはユーザ側で用意する必要がありますか?


A : 回答

フローティングライセンスの場合は、お客様にライセンスを管理していただく
ラインセンスサーバPCを御用意していただく必要があります。

 

関連FAQ

FAQ 1011785 : フローティングライセンスはネットワークに接続していないと使用できませんか?

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください