FAQ 3000082 : RX71M用のRI600V4サンプル・プロジェクト

Q : 質問

RX71M用のRI600V4サンプル・プロジェクトはありませんか?


A : 回答

RX64M用RI600V4サンプル・プロジェクトからRX71M用を作成します。

  1. CS+でプロジェクトを閉じて、[スタート]画面を表示します。

  2. 「サンプル・プロジェクトを読み込む」で[RX]タブの中のRX64M_RI600V4を選んでGOボタンを押します。

  3. 「フォルダーの参照」ダイアログでコピー先を指定すると、RX64M用RI600V4のプロジェクト(RX64M_RI600V4)が作成されます。

  4. プロジェクト名を変更します。
    プロジェクト・ツリーのルートにあるプロジェクト名を右クリックしてコンテキスト・メニューの[名前を変更]を選択します。
    ここでは仮に"RX71M_RI600V4"と変更します。

  5. マイクロコントローラを変更します。
    プロジェクト・ツリーの「R5F564MLDxFC(マイクロコントローラ)」を右クリックして、コンテキストメニューの「マイクロコントローラを変更」 を選びます。

  6. 「マイクロコントローラの変更」ダイアログでRX71Mの品種名を選択します。
    開発当初、シミュレータを使う場合はどの品種名でも問題ありません。
    エミュレータを使う場合は該当する品種名に変更してください。

  7. 先ずはビルドして動作を確認してください。

  8. 作成したプロジェクトのルートのフォルダ名は、CS+終了後に自由に変更可能です。
    プロジェクト・ルートのフォルダ名はCS+の動作には影響しません。

  9. 再度プロジェクトを開く場合はプロジェクト・ルート・フォルダ直下の<プロジェクト名>.mtpjをダブルクリックしてください。

適用製品

RI600V4
RX71M
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください