FAQ 3000081 : RXファミリ用リアルタイムOS(μITRON)製品の違い

Q : 質問

以下のRXファミリ用リアルタイムOS(μITRON)製品の違いを教えてください。
RI600V4
RI600PX
RI600/4
RI600/PX


A : 回答

RI600/4とRI600/PXは旧開発環境のHEWのみに対応した製品です。
RI600V4とRI600PXの相違は以下になります。
RI600PXは、RI600V4をベースにして、μITRON4.0仕様保護機能拡張のメモリ保護機能、及び、タスク/OS管理資源の動的生成機能を追加した製品です。
メモリ保護機能は、RX600シリーズおよびRX200シリーズのマイコンが持つMPU(Memory Protection Unit)を制御することで実現しています。

   RI600V4 RI600PX 
 メモリ保護  非対応 対応(*1)
 資源の静的生成  対応  対応
 資源の動的生成 非対応  対応 
 CS+   対応   対応
e2 studio  対応   非対応
タスクアナライザ 対応   非対応

*1 MPU(Memory Protection Unit)搭載MCUのみで、メモリ保護機能をオフにすることはできません。

適用製品

RI600V4
RI600PX
RI600/4
RI600/PX

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください