Renesas Synergy™

FAQ 3000080 : RTOSプラグインのアンインストール

Q : 質問

RI78V4 V2パッケージを使用しています。(使用していました)
RTOSプラグインをアンインストールしましたが、関連するファイルが消えません。どうすれば良いでしょうか?


A : 回答

リアルタイムOS共通プラグインの単体インストーラ(CSPlus_CC_Realtime_OS_Common_Plugins__V30100.exe)をインストール後に、アンインストールをしてください。

適用製品

RL78ファミリ用リアルタイムOS [RI78V4] V2

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください