FAQ 3000078 : MULTIのRI850V4 V2サンプル・プロジェクトがビルドできない

Q : 質問

MULTIのRI850V4 V2サンプル・プロジェクトがビルドできません。


A : 回答

MULTIのRI850V4 V2サンプル・プロジェクトは以下の場所にありますが、そのままコピーしてもビルドできません。
 
 C:\Program Files\Renesas Electronics\CS+\CC\RI850V4RH\sample\rh850_ghs
 
プロジェクト設定で、ライブラリ・パス、インクルード・パス、コンフィギュレータのパスが上記サンプルプロジェクトの格納先からの相対パスで記述されているためです。

サンプル・プロジェクトをコピーして別の場所でビルドする場合は、プロジェクト設定ファイル(project\sample.gpj)をテキストファイで開いて以下の修正をしてください。

 1.sample.gpiをテキストエディタで開き、以下の置換を実施します。
 
   "../../../../" → 'C:/Program Files/Renesas Electronics/CS+/CC/RI850V4RH/'

 2.空白を含むパスに置き換えたので、記号(シングル/ダブル・クオーテーション)を修正します。
   修正後は以下になります。
  
   "-I../../../../include"
   → "-I'C:/Program Files/Renesas Electronics/CS+/CC/RI850V4RH/include'"

   "-L../../../../library/rh850_ghs/r32"
   →"-L'C:/Program Files/Renesas Electronics/CS+/CC/RI850V4RH/library/rh850_ghs/r32'"

   :preexec="../../../../bin/cf850v4.exe -t GHS ../source/sys.cfg"
   → :preexec='\"C:/Program Files/Renesas
Electronics/CS+/CC/RI850V4RH/bin/cf850v4.exe\" -t GHS ../source/sys.cfg'

   "../../../../library/trcinf.c"
   →C:\Program Files\Renesas Electronics\CS+\CC\RI850V4RH\library\trcinf.c

 

適用製品

RH850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V2
RH850ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください