FAQ 3000075 : CC-RH、CC-RL、CC-RXをインストールするPCがネットワークに接続されていない場合、どのような制約がありますか?

Q : 質問

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ(CC-RH)、
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ(CC-RL)、
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(CC-RX)
をインストールするPCがネットワークに接続されていない場合、どのような制約がありますか?


A : 回答

ノードロック・ライセンスの場合、ビルド、デバッグ環境としてご使用いただくのに特に制約はありません。
ライセンスの認証やビルド・デバッグ機能等に制約はありません。


ただし、以下の点にご注意ください。

【ご注意】

  • 製品のアップデートがネットワークに接続されていないため実行できない

→ 別途ダウンロードしたアップデータをネットワークに接続していないPCへコピーして、 アップデータを実行する必要があります。

  • ヘルプの参照をCS+のメニューで”ヘルプ”->”ヘルプのアクセス方法”をオフラインにする必要があります。
  • フローティングライセンスの場合は、ライセンスを管理するサーバPCとのネットワーク接続が必要です。

 

関連FAQ

FAQ 1011785 : フローティングライセンスはネットワークに接続していないと使用できませんか?

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください