Renesas Synergy™

FAQ 3000069 : CS+でファイル毎にコンパイルオプションを指定

Q : 質問

CS+でファイル毎にコンパイルオプションを指定するにはどうすれば良いですか?


A : 回答

プロジェクト・ツリーでファイルを選択、マウスの右クリックでプロパティを選択してください。
ファイル毎のプロパティダイアログのビルド設定タブ内で

"ビルド"->"個別コンパイル・オプションを設定する"を"はい"

に設定するとファイル単位でのコンパイルオプションを設定できます。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください