Renesas Synergy™

FAQ 3000071 : E0202002エラー ビルド時の読み込み失敗

Q : 質問

ビルドを実行した時に、

"(E0202002) プロジェクトの読み込みに失敗しました。"

のエラーが発生します。


A : 回答

(1) CS+環境でビルドを実行して発生した場合

 Windowsが生成するテンポラリファイルが多すぎるためにエラーが発生している可能性があります。

ご使用されているWindowsのテンポラリフォルダ(デフォルトはC:\Users\<ユーザ名>\AppData\Local\Temp)

から古い日付のものなど不要のtmpファイルを削除してビルドを実行してみてください。

 

(2)コマンドラインで実行して発生した場合

メイン・ウィンドウを表示せずに、コマンドラインでCS+の起動、プラグインの読み込み、ビルドの実行をした場合にパートナーOS対応デバッグプラグインが有効になっているため発生している可能性があります。

一度CS+のGUIを起動してCS+のメニューより“ツール”->"プラグインの管理"を選択、起動したプラグインの管理のダイアログでパートナーOS対応デバッグプラグインを外したのち、再度コマンドラインで実行してみてください。

上記で解決しない場合は、起動オプションに"/np InCarTools" を追加して確認お願いします。
(プロジェクト名は最後に指定します)

変更前:
CubeSuite+.exe /bcb "プロジェクトファイルパス"
変更後:
CubeSuite+.exe /bcb /np InCarTools "プロジェクトファイルパス"

 

(3)HEWプロジェクトをCS+環境で読み込んで発生した場合

以下URLのFAQを御参照下さい。

https://support.renesas.com/hc/ja/articles/210997968-FAQ-1010029

尚デバイスのサンプルプロジェクトで発生した場合は、使用しているサンプルプロジェクト名とあわせてカスタマサポートセンタへお問い合わせ下さい。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください