Renesas Synergy™

FAQ 3000068 : MCUとE1接続エラー(E0210002)

Q: 質問

開発環境(CS+ for CC)にて、MCUとE1を接続したところ、エラー(E0210002)が発生し起動できない。

[エラーの直接原因]

ファイルまたはアセンブリ 'QEInformation, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=3e0e6d2b80718d7e'、またはその依存関係の 1 つが読み込めませんでした。指定されたファイルが見つかりません。

 


A: 回答

CS+ QEをインストールしてください。CS+ V4.00.00より、デバッグ時にはこのモジュールが必須となりました。
CS+ では、これまでの開発環境ツールから一歩踏み込んだ、ソリューション・ツールキットのスマート・ユーティリティとQE(Quick and Effective tool solution)をサポートしています。

お使いの、CS+用のCS+QEモジュールをダウンロードしてください。
最新版のCS+およびCS+QEはこちらから。

最新版以外のCS+用はこちらからお願いします。

オートアップデートでは本体(共通部)のバージョンアップにあわせて、これらもインストールされるようになっているのですが、上記を試してみてください。インストール後にPC再起動もしてみてください。

 もし、上記のインストールでもうまくいかない場合は、【無償評価版】 統合開発環境 CS+ for CC のインストーラで、上書きインストールしてください。
ライセンスキーが入力されていれば、コンパイラが無償評価版になることはありません。

CS+ 無償評価版ダウンロードはこちら。

適用製品

E1 [R0E000010KCE00]
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
E20 [R0E000200KCT00]
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
CS+ (旧 CubeSuite+)
RXファミリ
RL78ファミリ
RH850ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください