Renesas Synergy™

FAQ 3000070 : e² studioでリンク順の指定方法

Q : 質問

e² studioでのリンク順の指定方法はどうすれば出来ますか?


A : 回答

プロジェクトプロパティの

"Linker"->"入力"->"拡張"の中にある"リンク順序のカスタマイズの使用"

をチェックするとオブジェクトのリンク順を設定できます。

 

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください