Renesas Synergy™

FAQ 3000067 : ビルドモード切替時のコード生成

Q : 質問

ビルドモード(例:Debug, Releaseなど)を切り替えるごとにそれぞれのモードで「コード生成」を実行する必要がありますか?


A : 回答

 オプションバイト、オンチップデバッグに関するコンパイルオプションがコード生成と連携しているため、実行を推奨します。

オプションバイト、オンチップデバッグの有無は、コード生成で設定した値が反映されます。

高速オンチップオシレータ、LVD、ウォッチドッグタイマなどを変更するとオプションバイトに関係するので、この設定を変更した場合は 「コード生成」を他のビルドモードでも行ってください。

 

適用製品

コード生成支援ツール
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください