Renesas Synergy™

FAQ 3000066 : Renesas Flash Programmer(RFP) 等を使用せずフラッシュ書き込みしたい

Q : 質問

Renesas Flash Programmer(RFP) 等既成ツールを使用せずフラッシュ書き込みしたいのですが、通信プロトコルは開示されていますか?


A : 回答

RXファミリ
「各ユーザーズマニュアル ハードウェア編 ブートモードの章」を参照してください。

RL78ファミリ(RL78/G10除く)
RL78 マイクロコントローラ(RL78 プロトコル A) プログラマ編 アプリケーションノート」を参照してください。

RL78/G10
RL78/G10 グループ プログラマ編」を参照してください。

 

適用製品

RXファミリ
RL78ファミリ

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください