Renesas Synergy™

FAQ 3000065 : W0520326ワーニング CC-RX

Q 質問 :

CC-RXでワーニング"W0520326"が表示されましたが、どうすれば解決できますか?


A 回答 :

この警告はプロトタイプ宣言を必須とする言語仕様(C89)に従って表示されたものです。
ワーニングメッセージは、CC-RX(ビルド・ツール)プロパティのコンパイル・オプションタブ内にあるCソース・ファイルの言語でC89が選択されているために出力しています。
C99に変更しC99としてコンパイルされることでワーニングメッセージの出力は抑止できます。  

 

適用製品

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください