Renesas Synergy™

FAQ 3000063 : e² studioに適用できるGNUコンパイラはどれですか

Q : 質問

GNUコンパイラのうち、e² studioに適用可能なものはどれですか?


A : 回答

デバイスファミリーによって適用できるコンパイラは異なります。
[RXファミリ]
  GCC for Renesas GNURX Toolchain (ELF) または GNURX Toolchain (ELF)が適用可能です。
  GNU Toolsサイト(下記注1)にて無償で配布しております。

[RL78ファミリ]
  GCC for Renesas GNURL Toolchain (ELF) または GNURL Toolchain (ELF)が適用可能です。
  GNU Toolsサイト(下記注1)にて無償で配布しております。

[Renesas Synergy]
  GNU ARM Embedded Toolchain が適用可能です(下記注2)。
  Synergy Software Support Package (Synergy SSP)との組み合わせで評価済の
  Toolchainバージョンが、Synergy Galleryで配布されるe² studioのインストーラで選択されます。
  詳細は Renesas Synergy Gallery  を御参照ください。

[RZファミリ]
  e² studio V5.2以降ではGNU ARM Embedded Toolchain(下記注2)が適用可能です。
  従来の GNUARM-NONE Toolchainについては
  GNU Toolsサイト(下記注1)にて無償で配布しております。

注1: GNU Toolsサイト で配布されるコンパイラ製品について
  上記のサイトから無償でダウンロードしてお使い戴けます。
  ただしインストールには無料のユーザ登録で通知されたactivation codeの入力が必要です。
  GNUコンパイラに関するお問い合わせも同サイトで承っております。

注2: GNU ARM Embedded Toolchainについて
  配布サイト  より無償にて入手戴けます。
  ユーザ登録は不要です。
  Toolchainの詳細についても同サイトを御覧ください。

 

適用製品

RXファミリ
RL78ファミリ
RZファミリ
Synergy

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください